This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP129:VGA 到显示端口

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS212, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761082/sn75dp129-vga-to-display-port

器件型号:SN75DP129
主题中讨论的其他器件:HD3SS212HD3SS214

TI 是否为以下方面提供了解决方案?   是否可以 将现有 VGA 转换为 DP?  还是需要基于 GPU 和 DP 器件的新设计?

 

现有客户产品具有可创建 VGA 输出的 CPLD、目前可与2台显示器进行通信。

 

目标是更新显示选项/功能并完成 以下操作:

    1. 输出到 DisplayPort 端口。 (DP 到 HDMI、DVI 等有很多转换器。)
    2. 使用 E-DDC 查询连接的显示器的分辨率等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl

    遗憾的是、我们没有支持 VGA 到 DP 的产品。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。

    如果从新电路设计开始通过 DP 支持多个显示屏、有哪些选择? 移除 VGA 作为考虑因素。

    具有 DP 驱动器和集线器的 GPU?
    或者可能是 USB 转 DP 和集线器?

    是否有任何方法或参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl

    我们没有 DP 集线器、我们有 HD3SS212用于 DP1.2开关、而 HD3SS214用于 DP1.4开关。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    感谢您的澄清。