This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:是否存在快速上升 VCC 问题?

Guru**** 2943190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760819/sn65dsi86-is-fast-rising-vcc-a-problem

器件型号:SN65DSI86

您好!

电源斜坡的 Vcc 要求如下所示。 我认为最长100ms 是合理的、但快速斜坡小于0.2ms 是否是一个问题? 您能不能告诉我您有什么顾虑、让您指定最低斜坡要求。 谢谢。

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masatosi-San

    如果 VCC 斜升过快、则内部上电复位(POR)可能无法正确复位。

    谢谢
    David