This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:DS250DF410#39 PRBS 校验器如何测量中的信号为 PRBS7、PRBS15或 PRBS31?

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, DS250DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760801/ds250df410-how-does-ds250df410-s-prbs-checker-measure-the-signal-in-is-prbs7-prbs15-or-prbs31

器件型号:DS250DF410

你(们)好、e2e  

我将 DS250DF410EVM 用作 PRBS 校验器、DS250DF410的工作原理可以检查中的信号是 PRBS7、PRBS15或 PRBS31。

通道2或通道3中没有参考时钟、但它可以锁定到中的信号并用作 PRBS 校验器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 DS250DF410可自动检查传入的 PRBS 模式并指示它是否为 PRBS7。 PRBS31等

    2)。 从外部-通过第二个通道的100欧姆输入-我们应将差分电缆或迹线连接到 PRBS 校验器通道的输入。

    请在下面注意一个 E2E 案例、该案例将对此进行更详细的讨论。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/701759/2586513#2586513

     此致、Nasser