This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:DP38620的支持库

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769159/dp83620-support-library-of-dp38620

器件型号:DP83620

大家好、
我正在开发一个项目、其中包括与控制器的光纤通信[STM32F207]。 因此、我计划使用 DP83620。 但遗憾的是、我找不到任何固件支持或库。 那么、有人能帮我建立一个网络链接、或者帮助我获取库或示例代码吗?
我还想问的是、由于我已经有一个评估板[STM3220G-EVAL]、它使用 DP83848CVV 进行通信[ST 已经为其提供了库]、因此如果我将 DP83848CVV 替换为 DP83620、 如果我在 FX 模式下对寄存器值进行少量修改、使用相同的库是否可以正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如上所述、您可以对620的848库进行修改。
    您只需使用新的 PHY 版本号(寄存器地址0x3)和 FX 模式来修改当前 PHY 驱动程序。

    此外、848 Linux 驱动程序还具有支持620的附加功能、请参阅链接:
    git.kernel.org/.../dp83848.c