This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD224:ESD224DQAR 的布局大小

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD224, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760781/esd224-layout-size-of-esd224dqar

器件型号:ESD224
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TI 是否具有 ESD224DQAR 的布局参考?

由于我们只找到 IC 引脚尺寸、因此我们需要知道 PCB 焊盘尺寸。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、它不在 ESD224数据表中。

    如果您查看文档末尾的 TPD4E02B04数据表、则会发现焊盘图案数据将帮助您解决问题。

    它们采用相同的 DQA 封装、因此 PCB 尺寸相同。