This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:DS125DF111

Guru**** 2929880 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769079/ds125df111-ds125df111

器件型号:DS125DF111

您好、TI 专家

我知道这可能是一个愚蠢的问题、但我找不到一个寄存器来指示 DS125DF111锁定的速率和子速率。

使用以下寄存器设置、器件在10.3125GbE 速率和1GbE (子速率)下均成功工作。

速率和子速率8、1         万兆和1Gb

寄存器0x2F、0x06                                               

设置速率                              10.0GB 和10.3125Gb                       

寄存器0x60、0x00                 

寄存器0x61、0xB2                 

寄存器0x62、0x90  

寄存器0x63、0xB3  

寄存器0x64、0xCD

 

寄存器0x02表示 DF125DF111被锁定。

但是、如果不知道源、如何检测 DS125DF111也锁定了哪个速率和子速率?

 

此致

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    这是一个好问题、我在编程指南中没有看到如何查询器件寄存器以显示锁定的数据速率或 VCO 除数设置。 我们刚刚创建了一个常见问题解答来解决这一问题。 如果有问题/意见、请告知我们:

    e2e.ti.com/.../2844167

    此致、Nasser