This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS125DF111:如何确定器件锁定的数据速率?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769296/faq-ds125df111-how-to-determine-the-data-rate-that-device-is-lock-to

器件型号:DS125DF111

DS125DF111已锁定、您需要知道器件锁定的数据速率是多少。 确定 DS125DF111锁定率的设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用以下寄存器设置来确定 VCO 分频比(DS125DF111和其他器件锁定率):

    RAWFF04FF//启用对通道0的读/写-例如
    原始0C00F0//设置寄存器0x0C 以读回通道0的锁定指示
    RAW021800//等待位4和3设置,以确保设备锁定
    原始0C30F0//设置寄存器0x0C 以显示寄存器0x02[5:3]上的 VCO 除数设置
    原始023800//位5到3显示 VCO 除数设置
    //reg 0x02[5:3]= 000'b 10.3125Gbps
    //reg 0x02[5:3]= 011'b 1.25Gbps
    原始0C00F0//恢复寄存器0x02以显示锁定指示

    此致、Nasser