This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:DS280BR810与820有何区别?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760312/ds280br820-what-s-the-difference-between-ds280br810-and-820

器件型号:DS280BR820
主题中讨论的其他器件:DS280BR810、

大家好、

DS280BR810和820有何区别? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    BR820的规格和性能稍好一些。 BR810在封装内具有内部交流耦合电容器。 这会影响发送器性能。 BR820需要外部交流耦合电容器、这种电容器可以更好地工作。

    从器件的角度来看、两个器件共享一个通用设计。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我已经检查了 DS280BR820的数据表、它似乎具有内部交流电容。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉,我应该澄清一下...

    DS280BR820在高速 Rx 上只有交流耦合电容器。  Tx 将需要外部交流耦合。

    此致、

    Lee