This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCAN4550-Q1:对 TCAN4550进行编程

Guru**** 2539540 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769214/linux-tcan4550-q1-programming-tcan4550

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

工具/软件:Linux

您好!

我们将在项目中使用 TCAN4550。 我们尝试搜索用于 TCAN4550的 Linux 驱动程序、但无法找到它。 您能为我们提供有关如何从 Linux 对 TCAN4550进行编程的帮助吗? 是否有任何初始化序列、这将有助于我们编写自己的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karanam、

    目前正在为 TCAN4550开发 Linux 驱动程序。 我们现在提供了供客户使用的版本、但它不是最终版本。 如果您直接向我发送电子邮件、我可以发送有关如何获取这些文件的说明。

    此致、