This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:MAX33053E 的替代产品

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233, TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769283/sn65hvd233-replacement-for-the-max33053e

器件型号:SN65HVD233
主题中讨论的其他器件: TCAN1042H

大家好、团队、

希望一切都好!  

我想知道我可以用什么替换 MAX33053E? 我正在考虑 SN65HVD233、但也想知道您的想法。

请告诉我。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    您是否知道 CAN 引脚需要哪种级别的直流故障保护? 如果电压为65+ V、则需要推荐使用 TCAN1042H。 该器件需要5V 电源轨、但它确实支持3.3V IO 接口。 如果36V 的保护电压足够、那么建议使用 SN65HVD233。 这将是一个更接近的功能匹配、因为它在 VCC = 3.3V 的电压下运行

    此致、
    最大