This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SN65HVD3082E:标记代码

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769157/ccs-sn65hvd3082e-marking-codes

器件型号:SN65HVD3082E

工具/软件:Code Composer Studio

SMD 版本 SN65HVD3082ED 中的这些组件在 第一行 VP3082中进行标记、在第二行中有不同的代码

65M、67M、49M 等。 这是什么不同的代码?
谢谢
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此代码中的第一个字符表示制造年份的最后一个数字。 第二个字符表示月份(1 = 1月、2 = 2月、...、A = 10月等)。 第三个字符表示组装地点。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大