This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001是否可以毫无问题地用作从 PCIe 到 PCI 的桥接 IC?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768716/xio2001-can-xio2001-be-used-without-problem-as-a-bridge-ic-from-pcie-to-pci

器件型号:XIO2001

 大家好、

 我的一位客户正在寻找任何 TI 器件可用作其新产品从 PCIe 到 PCI 的桥接 IC。 此外、该器件还需要为客户提供"非透明可逆"功能。

 XIO2001是否满足 客户要求? 如果  您有任何其他设备可供客户使用、您能 告诉我吗?

 非常感谢您的重播。

 此致、

 Kazuya Nakai。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya Nakai、

    XIO2001不是可逆电桥、它只是一个 PCIe 转 PCI 桥。 据我所知、TI 没有任何可逆或不可逆的 PCI 至 PCIe 桥接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    感谢您的回复。 我明白了。 我会将其告知客户。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。