This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A &放大器;TCA9517设计支持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/769048/tca9548a-tca9548a-tca9517-design-support

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9517

大家好、TI 系列。

在我们的项目中、我们使用3个 TCA9548A 6 x TCA9517和 PCB 尺寸(297mm x 420mm)。

我们希望在最终产品之前共享 I2C 线路(主板图)、以检查一切是否正常。

 是否可能由于分类项目而获得任何电子邮件地址。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erman、

    感谢您的联系。 请在此处向我发送原理图:duynguyen@ti.com

    谢谢、

    Bobby