This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0346:LOCKDETECT

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0346, LMH0344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768806/lmh0346-lockdetect

器件型号:LMH0346
主题中讨论的其他器件: LMH0344

您好!

 

上下文:

我们的设计能够重新生成4 个失真和噪声较大的 HD-SDI 视频信号。 为了实现这一目的、每个通道使用:

- 1个输入连接器(MCX 75Ω- Radiall - R213424800);

- 1个均衡器(TExaS - LMH0344SQ/NOPB);

- 1个时钟恢复器(Texas - LMH0346SQ/NOPB);

-1个驱动器(LMH0303SQ/NOPB);

- 1个输出连接器(MCX 75Ω- Radiall - R213424800)。

为了满足内置测试要求、我们希望使用 LMH0346的 LOCKDETECT 信号。 因此、此函数完全运行非常重要。

 

我的问题:

当不存在输入信号时、LMH0346的相环锁定应该为"解锁"、因此 LOCKDETECT 信号应该保持"低电平"。 但在某些通道中、LockDetect 不是稳定的... 在不稳定的通道上、LOCKDETECT 信号在长时间内保持低电平、但会产生一些振荡(发生一些高电平状态)。 高电平状态逐渐变得越来越长、 最终 保持高电平(大约1分钟后)。

 

更多信息:

-除了 LMH0346的 LOCKDETECT 信号外,再生功能效果非常好。

在调查期间、我使用了3种不同的电子电路板。 对于每个电路板、问题发生在不同的通道上(电路板1 =>通道1电路板2 =>通道1电路板3 =>通道3)。

我 认为环路信号非常敏感、因为只要触摸56nF 环路滤波电容器、问题就会消失。

我 已经学习 了 http://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/556985?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMH0346

 

我的问题:

-您 是否已经看到过这种问题?

—您能帮我解决 LMH0346的 LOCKDETECT 信号上的问题吗?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geoffroy、您好!
    1)。 实际上、LMH0346得到了广泛使用、这是一个很好的可靠器件。 接触环路滤波器电容器会增加寄生电容、因此 VCO 的行为会发生变化。 通常、在 PCB 布局上、我们会使环路滤波电容器下方的接地或 VCC 无效、以减少任何寄生或噪声耦合。 此外、我们尝试将布线与环路滤波器电容器隔离、以确保其尽可能安静。
    2)。 一个问题是、我假设您是 LMH0344输出和 LMH0346输入之间的直流耦合。 对吧?
    a)。 是否可以在 LMH0346的输入端放置高速/高阻抗示波器探针、以查看是否有任何活动?
    b)。 发生此问题时、假设 LMH0344输出和 LMH0346输入之间存在直流耦合、您能否在 LMH0344上强制激活静音以查看此问题是否消失?
    我想可能会有有关 LMH0344输出的活动、这会导致 LMH0346显示间歇性锁定。 LMH0346的输入应有一些活动、以便尝试锁定。 如果没有任何输入信号、LMH0346上的信号检测将不会被激活、因此 CDR 不会锁定。
    此致、Nasser