请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760495/dp83869hm-jumbo-frames
器件型号:DP83869HM您好!
我的客户有关于 DP83869HM 的一些问题。
他们希望将其与 SGMII 接口配合使用。
[第1季度]
DP83869HM 是否可以在任何接口(SGMII、RGMII、MII)上支持巨型帧?
[第2季度]
DP83869HM 是否可以通过 SGMII 接口支持16k 字节巨型帧?
[第3季度]
在使用巨型帧操作时,是否需要注意任何事项?
例如、时钟精度、寄存器设置、布局等...
此致、
Hiroshi Katsunaga