This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:TCA9543APW 和 PCA9515BDGKR 热性能数据

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A, PCA9515B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768589/tca9543a-tca9543apw-and-pca9515bdgkr-thermal-data

器件型号:TCA9543A
主题中讨论的其他器件: PCA9515B

您好、sirs、

很抱歉打扰你。

您能帮  我们提供 TCA9543APW 和 PCA9515BDGKR 热性能数据吗?

TC
规格 (OC)

TJ
规格 (OC)

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    我已要求我们的内部团队帮助为您生成热数据。 请注意、此过程可能需要长达一周的时间。 我将在收到请求的数据时随您跟进。 希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shu、

    对于 TC、我尚未看到为 I2C 器件测量的外壳温度。 我认为、这对于具有散热器的器件而言非常重要、但对于我们的器件而言则不重要。

    对于 Tj、指定您是指绝对最大值还是推荐值对于我们来说很重要、这样我们就能确定您需要的值。 对于推荐的 Tj、由于该器件的预期功耗很低、因此建议的 Tj 约为85°C。 对于绝对最大 Tj、您可以从我们的数据表中手动计算该值。

    TJ=Ta+RthetaJA*Ptotal

    TCA9543A:

    绝对总功耗= 400mW

    针对102.8C/W 的 RthetaJA

    TJ=126.12C

    推荐用于 PCA9515B 的 TJ 也约为85C。 对于绝对最大值、这是一个需要弄清楚的位。 我搜索过我们的存档、但由于该器件太旧、我难以精确定位温度测试数据。 从之前的器件中可以看到、使用寿命和工艺时、我怀疑 Tj 最大值约为105°C。

    谢谢、

    -Bobby