This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:使用 TS3USB221多路复用器进行 Hyperlynx 仿真

Guru**** 2696535 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760676/ts3usb221-hyperlynx-simulation-with-ts3usb221-multiplexer

器件型号:TS3USB221

我对 Hyperlynx (Mentor) PCB 仿真非常陌生。  我仿真的 PCB 包括 USB 多路复用器 TS3USB221、我已为其下载 IBIS 模型文件。  模型已分配给 PCB 上的器件、并且已使用选定的网络导出 LineSIM 原理图。  我的仿真结果似乎表明、多路复用器件不会通过 D+和 D-信号、因此我可以测量并记录路径末端的波形。  我对该器件的 IBIS 文件的工作原理以及其他哪些器件引脚需要在其上输入以启用该文件定义的所需"虚拟"开关非常模糊。  我非常感谢在这一问题上的任何见解和帮助。  谢谢。     Bill Greenwald (DEKA Research)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    William

    请参阅此 e2e 主题: e2e.ti.com/.../657422。

    在 TS3USB221 IBIS 模型中、*_S 是2.5V (注释掉)和3.3V 的开关模型。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我知道 IBIS 文件中包含这些子模型、但是、一旦将该文件分配给 PCB 中的器件、就无法将引脚更改为"输入"以外的任何内容、 并且无法选择任何不同的内部模型。 我想我必须编辑 IBIS 文件以删除任何不是"开关"的模型。 遗憾的是、我只能猜测要编辑什么内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    这似乎是一个 Hyperlynx 设置问题。 我在之前的 e2e 线程中找到了以下内容、这些内容可能会对您有所帮助。
    如果不起作用、我建议您联系 Hyperlynx 支持以获得进一步的指导。
    谢谢、
    -Eric


    「香港
    以下是有关如何在 Hyperlynx 中正确设置交换机模型的简短说明。 请尝试一下、并告诉我们它是如何实现的:
    (三
    1)您需要一个驱动程序和一个接收器来连接交换机。
    2) 2)放置一个 MOSFET 系列、它将位于左侧、看起来像 CMOS。
    3) 3)选择模型–通过参考设计器(.REF 文件)…分配模型/值
    4)在“设计”的部件列表中,选择您的组件(例如 U1),在“型号/值”下,转到.IBS,然后查找具有交换机型号的 ibis 文件。
    5) 5)选中后、单击 Assign Model、保存.REF 文件并关闭此窗口。
    6) 6)然后、您可以双击该框、或选择并转至模型-按零部件分配模型/值。
    7) 7)在此菜单中、选择用于连接的引脚。 它应该根据模型选择匹配的引脚。
    8) 8)连接到发送器设备和接收器、您可以进行仿真。
    (二
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric;
    我感谢你愿意讨论这个问题。 然而,我不相信这是一个超私刑问题。 有2种明显的可能性。 一个是 Hyperlynx、该器件应与 IBIS 系列组件兼容、MOSFET、电阻器等 另一个是 TI 的 IBIS 文件。 它可能会损坏、无法正确实现串联 MOSFET 功能及其控制引脚。 我的 PCB 上有绕过这个 MUX 器件的电阻器、它们传递的信号很好。 我已向多路复用器上的控制引脚添加了上拉和接地、但它们不执行任何操作。 有一个输出使能引脚和一个选择引脚。 它们不像我所知道的那样在实际器件上工作。 因此、我需要的是 IBIS 文件操作和这些系列开关实施方面的专业知识。 知道我总是与 Hyperlynx 人联系、我将向他们提供这种新的"体验"信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    您是否有机会按照说明进行操作并能够模拟 IBIS 模型? 这将是第一个要检查的问题。

    此致、
    -Eric