This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:AUX 问题

Guru**** 2932020 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768862/tusb1064-aux-question

器件型号:TUSB1064

你好

       客户使用 Cypress 和我们的 TUSB1064多路复用器。 对于以下拓扑、为什么 AUX 信号需要 TUSB1064的输入? AUXP/AUXN 是否需要向分频器添加交流耦合输入?   

      TUSB106交流耦合电容值。 0.1uF 是否不是0.22uF? 交流耦合电容值是否正确? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick

    在其拓扑中、这使 TUSB1064能够在 CCG5和标量之间监听本机 AUX 写入、禁用/启用通道、根据 AUX 监听进入不同的电源状态。 仅当 TUSB1064配置为 I2C 模式时、才支持 AUX 侦听功能。 当 TUSB1064配置为 GPIO 模式时、如果 HPDIN 置为高电平、则禁用 AUX 监测功能、并启用所有四个 DP 信道。

    TUSB1064和标量之间的交流耦合为100nF。

    谢谢
    David