This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:默认 EEPROM 文件

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BPHPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759951/tusb4041i-default-eeprom-files

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件:TUSB4020BPHPEVM

尊敬的 TI:

我正在使用 TUSB4020BPHPEVM、我只有 TUSB80XX_EEPROM_Programmer、我没有默认 EEPROM 文件、您能否将其发送到邮箱?

我的邮箱是 a2131658@gmail.com

如果我要为 2个 USB 端口设置 CDP 模式、是否需要修改任何寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    您可以将 EEPROM 文件基于本文档中所示的文件 :www.ti.com/.../sllu311.pdf

    很显然、PID 将会不同、并且没有告示板。

    寄存器06h 影响哪些端口启用了电池充电、而寄存器0Ah 配置这些端口支持的电池充电模式。

    此致、
    JMMN