This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:DRP 模式下的建议电容要求和#39

Guru**** 2929240 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768611/tusb320-what-s-suggested-capacitance-requirements-in-drp-mode

器件型号:TUSB320

我们有关于 TUSB320的问题。 在数据表中、它指出、

对于我们的用例、器件处于 DRP 模式。 当器件在 UFP 和 DFP 之间切换时、在连接/断开大容量(120uF)电容器方面、TI 建议采用什么实施方案?  

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary

    控制大容量电容器的 FET 开关将起作用。 请参阅数据表中的图10以了解实施情况。

    谢谢
    David