This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT100:具有 TX 预加重和放大器的 LVDS;RX 均衡

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT100, DS25BR440, SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760722/sn65lvdt100-lvds-with-tx-pre-emphasis-rx-equalization

器件型号:SN65LVDT100
主题中讨论的其他器件: DS25BR440SN74AVC2T45

您好!

我正在寻找具有以下要求的 LVDS 缓冲器(具有或不具有 TX 预加重和 RX 均衡)

  1. 参考器件:SN65LVDT100
  2. 希望在小型封装中具有至少1.6Gbps 的速度(最好在同一封装和不同方向具有更多通道)
  3. 发现 DS25BR440可能适合我们的需求、但希望获得您对任何其他建议的意见

此外,我正在筛选具有可配置电压转换的单端总线收发器

  1. 参考器件:SN74AVC2T45
  2. 希望在小型封装中实现500Mbps 或更高的数据速率(最好在同一封装中具有更多通道、而不牺牲数据速率)

 

请提供建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    我相信 DS25BR440最适合您所描述的要求。

    此致、
    相位