This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:是否可以使用 HD3SS215将其设计为一个 DP 输入转两个 HDMI 输出?

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768674/hd3ss215-can-i-use-hd3ss215-to-be-designed-as-one-dp-input-to-two-hdmi-output

器件型号:HD3SS215

作为标题、

是否可以使用 HD3SS215将其设计为一个 DP 输入转两个 HDMI 输出?

如果不是、我该怎么做?

此致、

Casper Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡斯珀

    DP 还是 DP++? HD3SS215将无法支持 DP 到 HDMI、因为需要在 DP 和 HDMI 之间进行协议转换、遗憾的是、TI 没有这方面的解决方案。 但 HD3SS215将支持 DP++转 HDMI。

    谢谢
    David