This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31-EP:技术

Guru**** 2874780 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31-EP, SN65LVDS33-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760705/sn65lvds31-ep-technology

器件型号:SN65LVDS31-EP
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS33-EP

您好!

 

您能告诉我 SN65LVDS31-EP 和 SN65LVDS33-EP 是 BiCMOS 还是 CMOS 器件吗?

 

我正在考虑在 CubeSat 中使用它们、辐射效应取决于所使用的技术。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/spaceguide 指出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    我们无法提供太空级组件、因为我们需要大量组件。

    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、
    我可以告诉您、这些器件是基于 BiCMOS 工艺构建的。

    我将很快向您发送一封电子邮件、以讨论其他可能的选项。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答!