This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:DP83848符合标准

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760532/dp83848c-dp83848-compliance-to-standards

器件型号:DP83848C

DP83848上是否有使用 UNH 执行的测试? 是否有可用报告?

DP83848是否符合:

              第04条- MAC_Test_Suite_v5.3

              第25条- 100BASE-TX PMD_Test_Suite_v3.5

              第24条- 100BASE-X PCS 测试套件

              第31条-流量控制测试套件

              第27条- 100BASE-X 中继器测试套件

              第40条- AUTO_Crossover_Test_Suite_v2.2

              第28条-自动协商状态机测试套件

              第28条-自协商下一页测试套件

              第28条-自协商管理系统测试套件

              第28条-自协商管理寄存器测试套件

              第25条- 100BASE-TX PMD_EE_Suite_v3.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Herr Eckhardt、

    DP83848C 通过了针对 IEEE 第14条(10BASE-t)、第24条(100Base-t pcs)、第25条(100Base-t PMD)、第28条(状态机基页、状态机下一页)和第40条(自动交叉功能)的所有 UNH 测试。 UNH 执行的所有测试。

    我将离线共享报告。

    此致、