This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:TsetupT 和 TsetupR 定义(SNLA243图2)

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760580/dp83867e-tsetupt-and-tsetupr-definition-snla243-figure-2

器件型号:DP83867E

各位专家:

我想了解 TsetupT 和 TsetupR 的定义。 我的理解是:
- TsetupT:在 TX 数据路径上、它在 MAC TXC-Pin 上指定。
- TsetupR:在 TX 数据路径上、它在 PHY TXC-Pin 上指定。

我的理解是否正确?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujiwar-san、

    TsetupT 是在发送器上测量/探测的设置时间。 在这种情况下、发送器意味着信号的驱动器。 对于 RX 引脚、PHY 是发送器。 对于所有 TX 引脚、MAC 是发送器。

    TsetupR 是在接收器上测量/探测的设置时间。 在这种情况下、接收器意味着接收信号的器件的输入缓冲器。 对于 RX 引脚、MAC 是接收器。 对于所有 TX 引脚、PHY 是接收器。

    这些定义仅适用于 RGMII 模式。

    此致、