This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001。 PCI 唤醒功能

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760405/xio2001-pci-wake-function

器件型号:XIO2001

大家好、

关于 PCI 唤醒功能、PCI PME 连接到 PCI 桥接器或直接连接到 PCH 之间有何区别?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    唯一的区别是 PME 消息通过 PCIe 作为 PM_PME 消息在上游传输。 有关详细信息,请参阅8.3.6 PME 转换为 PCI Express 消息。 您是否询问 PME 或 WAKE?