This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:具有 SPI-GPIO 扩展器功能的类似器件?

Guru**** 2940580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418, LM8330, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760723/tca8418-part-similar-that-has-spi-gpio-expander-capability

器件型号:TCA8418
主题中讨论的其他器件: LM8330TCA6507

TI 是否有与 TCA8418、TCA6507或 LM8330类似且具有 SPI-GPIO 扩展器功能的器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cassidy、

    遗憾的是、我们目前还没有专用的芯片、但可以使用 MSP430来实现这一点。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册:

    www.ti.com/.../slaa807.pdf

    此致、
    最大