This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220 DRP 模式检测

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759640/hd3ss3220-hd3ss3220-drp-mode-detection

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我使用 HD3SS3220作为 DRP 模式类型 C、如何知道运行状态是 DFP 还是 UFP? 只能读取 ID 引脚状态? 还是可以通过 I2C 读取?

如果我不使用 ID 引脚、您对 VUSB 开关 EN 引脚控制有什么建议吗? 是否有针对 DFP 运行的电源时序请求?   

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉因为假期迟到了、很快有人会回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ID 引脚是单向的。 它们还可以读取数据表7.6.3上的寄存器0x09