This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:SCL/SDA &放大器之间的上拉电压电平;SCN

Guru**** 2766275 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760443/pca9548a-pull-up-voltage-level-between-scl-sda-scn

器件型号:PCA9548A

您好:

我想查看客户的 PCA9548A 应用。

请参考客户电路图中的以下图片。

我们知道 VCC 为3.3V、SCL/SDA 为1.8V、SC0~3为3.3V

对于这两个电压电平之间的差异、是否存在任何风险或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kay、

    我认为这与这个问题是相同的:

    我已决定回答这个问题、因此如果您有任何问题、我们来讨论这个主题。

    谢谢、

    -Bobby