This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 收发器

Guru**** 2765195 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334, TCAN334G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760415/can-transceiver

主题中讨论的其他器件:TCAN334TCAN334G

大家好、团队、
请告诉我您的产品在功能上等同于 R2A25416SP#W0。
最好使用+3.3V 电源。

此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-San、

    如果可以提供5V 电压、则 TCAN1042是最佳选择。 但是、由于首选3.3V 电源、因此 TCAN334是等效的。 不过、TCAN334的通信速度只能达到1Mbps、因此如果您需要高达5Mbps 的速度、TCAN334G 是正确的产品。

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    此致、