This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E04U04:询问耐受电压问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E04U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760531/tpd1e04u04-inquire-the-withstand-v-problem

器件型号:TPD1E04U04

您好、先生、

请问 TPD1E04U04在空气和接触条件下的耐受电压为何相同(±16kV (空气)±16kV (接触))?

感谢您的善意帮助!

此致、

Candice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Candice-

    对于该器件、该产品的特征值仅为+/-16kV、未出现故障、因此我们将其指定为承受该 ESD 电压。 但是、正如您提到的、气隙条件可能会承受更高的电压、最有可能高达16kV。 但是、我们仅保证数据表上的性能。

    这能回答您的问题吗?

    谢谢、

    阿尔茨