This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB2.0上的应用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760573/tusb2046b-application-on-usb2-0

器件型号:TUSB2046B

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所述、我们使用了错误的解决方案、但我们的系统可以读取器件、并且仍然可以在 USB2.0上工作

那么、您知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB2支持全速运行。  TUSB2046B 将以 USB 全速连接到 USB2.0主机、其后面的所有 USB 2.0或 USB 1.1器件将以全速或低速(USB 鼠标)运行。   

    此致、

    JMMN