This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:不同 VCC 中的输出电压是否相同?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760461/max3243e-is-output-voltage-the-same-in-different-vcc

器件型号:MAX3243E

你(们)好  

我有疑问

当我设置 VCC = 5V 且 VCC = 3时、输出电压是相同的?

如果 VCC 从5V 下降到4V,输出电压也是一样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dimitry、

    DOUT 电压将取决于 V+和 V-轨电压。 这些是使用电荷泵从 VCC 生成的。 无论 VCC 电压是3.3V 还是5V、电荷泵的最小输出电压都将保持不变(因为该电压由器件调节为大于5V、以满足 RS-232要求)。 但是、当使用不同的 VCC 值和不同的电容值时、您可能会看到稍微不同的纹波幅度和频率。 有关电荷泵操作的更多信息、您可能希望参阅以下博客文章:

    e2e.ti.com/.../how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大