This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB9261:TUSB9261无法连接 SATA HDD

Guru**** 2550180 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB9260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759457/linux-tusb9261-tusb9261-can-not-attach-sata-hdd

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件: TUSB9260

工具/软件:Linux

您好!

我们将 TUSB9261与 SATA 配合使用, Linux 可以识别 TUSB9261,但存储器不显示。

您能给一些关于如何调试的建议吗?

[825.729409] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号6
[825.883095] USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=926b
[825.883140] USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[825.883181] USB 1-1:产品:TUSB9260引导加载程序
[825.883222] USB 1-1:制造商:德州仪器
[825.883261] USB 1-1:序列号:TUSB9260BL01

最棒的

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    根据您的产品 ID 和产品名称、我认为可能是固件问题。 您是否在 TUSB9261上安装了最新的固件?



    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nicholaus、
    感谢您的回复。
    我们对固件进行重新编程、其工作方式非常完美。

    [213.169362] USB 1-1:使用 xhci-hcd 的新型高速 USB 器件编号4
    [213.344383] USB 1-1:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=9261
    [213.344459] USB 1-1:新 USB 设备字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [213.344527] USB 1-1:产品:TUSB9261 USB3.0至 SATA 桥接器
    [213.344593] USB 1-1:制造商:德州仪器
    [213.344659] USB 1-1:序列号:76D5E549DF428770202836107848A4EA6
    [213.375856] USB-STORAGE 1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
    [213.381120] SCSI host1:USB-storage 1-1:1.0

    谢谢。


    最棒的
    Andy