This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:原理图审阅

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759752/hd3ss3220-schematic-review

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TPS2553

大家好、

我有一个使用 HD3SS3220和 TPS2553 (VBUS 开关)的项目、我已经检查了您的检查清单、您能帮您再次检查吗?

但我遇到的问题是:

如果我未使用 ID 引脚、是否可以将其保持未连接状态?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未看到原理图、如果未使用 ID、则可以将其保持未连接状态
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的回复、我可以将原理图发送到您的邮箱吗?

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、您可以发送至 x-zhou1@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通过电子邮件回复