This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:在任何条件下都严格要求初始化序列吗?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760360/sn65dsi84-q1-is-initialization-sequence-strictly-required-under-any-condition

器件型号:SN65DSI84-Q1

大家好、团队、

我的客户使用 SN65DSI84-Q1作为 DSI-LVDS 桥接器。

芯片在首次初始系统上电时工作良好。 同时、它们将芯片设置为睡眠模式并切断 Vcc 电源、但 DSI 信号仍然存在。 在这之后、当唤醒芯片并为 Vcc 加电时、芯片将无法正常工作。

那么、问题是、在 Vcc 上电时的任何情况下都严格要求初始化序列吗?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、每次向器件应用 Vcc 时、都需要初始化序列。

    此致、
    I.K.