This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALP:从929/928 ALP 编写 GPIO 和 PWM 信号脚本

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760231/alp-scripting-gpio-and-pwm-signals-from-929-928-alp

器件型号:ALP

ALP 是否能够通过脚本或其他方法从928解串器上的 GPIO 生成 PWM 信号? 此外、如果 GPIO 需要在启动时对其他 IC 的使能端进行排序、是否可以轻松对其进行排序?

是否有任何脚本示例可用于执行此操作?  

此致、  

洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洛根

    是的、您应该能够使用脚本从928上的 GPIO 生成 PWM 信号。 请参阅 UB928数据表第27页、了解 GPIO 启用和配置。 如果使用 UB925、请使用 GPIO3/GPIO2来发送控制信号。

    如果我找到示例脚本、我可以查看并告知您。

    谢谢、
    Vishy