This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150:迟滞

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150, DS25BR440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760194/ds10br150-hysteresis

器件型号:DS10BR150
主题中讨论的其他器件: DS25BR440

大家好、

您能不能建议 DS25BR440和 DS10BR150在其输入端是否具有内置迟滞? 如果它们这么做、那么它的价值是什么?

数据表从未提到过这一点、但典型 LVDS 接收器的迟滞约为50mV。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    它们在输入差分对上没有迟滞。  如果没有有效的输入信号、输出不是决定因素、可能会振荡。

    此致、

    Lee