This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:规格#39;ed 最大速率

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0324
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760148/lmh0324-spec-ed-max-rate

器件型号:LMH0324

你(们)好

此器件的规格最大速率为2970Mbps。  在没有任何净空的情况下运行3G SDI 信号、将速率恰好设置为2970Mbps。  这会是个问题吗?  有时标准接口的最大速率比实际速率略高一些,我在这里看不到。

谢谢

Joe Brackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    实际上、最大速率高于3G、因此有足够的余量。 大多数 LMH0324应用都是3G SDI、因此我们注意到2.97Gbps。
    此致、Nasser