This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:与应用相关的问题

Guru**** 2936660 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759489/tdp158-an-application-related-question

器件型号:TDP158

大家好、

下图显示了我的客户设计的 TDP158应用。 他们想知道 CPU 和 TDP158之间的距离是否合理? (DDI 总线指的是数据信号)

根据英特尔的规范、8500 mil 似乎是可接受的最大长度。 由于设计的长度大于规格、您是否认为这仍然有效、同时考虑到 PCB 和连接器损耗?

谢谢!

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    您是否愿意分享规格中显示表中所述不同段位置的图?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我将通过电子邮件将其发送给您。

    谢谢!
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗伊

    假设 FR4电路板材料的布线宽度为5英寸、DP 5.4G 数据速率下的每英寸损耗为~0.59dB/in。 9英寸走线会产生5.3dB 的损耗、但您还需要考虑金手指、封装、交流耦合电容器的损耗。 但是、由于 DP158均衡器具有15dB 的损耗、假设 TX 没有预加重、您仍然具有~10dB 的裕度。

    这是底座设计还是固定设计? 如果设计是固定的、则 TDP158正常、因为 RX 均衡器将针对该特定设计进行优化。 如果不是、您可能需要考虑 DP159重定时器解决方案。

    谢谢
    David