This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:扩展至8通道 I2C 集线器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759964/pca9518-expand-to-8ch-i2c-hub

器件型号:PCA9518

大家好、团队、

我们能否使用2个 PCA9518扩展到8通道 I2C 集线器? 如何实现? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    "我们可以使用2个 PCA9518 扩展到8通道 I2C 集线器吗?"

    是的、此器件本身是5通道集线器、使用2通道集线器、您将拥有多达10通道集线器。

    "如何?"

    图3中显示了这种情况的一个示例。 您需要注意的是 EXPXXX 引脚连接在一起。 任何未使用的通道仍应具有上拉电阻器。

    谢谢、

    -Bobby