This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:如何将模式从 MII 切换到 RGMII?

Guru**** 2770985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759408/dp83822i-how-to-switch-the-mode-from-mii-to-rgmii

器件型号:DP83822I
Thread 中讨论的其他器件: 以太网-SW

您好!

我的客户使用了以下链接中的 DP83822I 和驱动程序。 他们想知道驱动器、MII 或 RGMII 中的默认模式是什么? 如果是 MII、如何切换到 RGMII? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    默认配置为 MII。
    它们可以通过硬件(自举)或使用 MDIO/MDC (寄存器访问)从 MII 更改为 RGMII。
    寄存器0x17包含用于配置 MII、RMII 或 RGMII 的控制。
    要为具有 TX/RX 延迟的 RGMII 配置 PHY、请将寄存器0x17设置为值0x1241。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、
    谢谢。 在接下来的问题中、您是否知道如何更改 TI 提供的 Linux 驱动程序中的模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    需要修改 Linux 驱动程序以包含寄存器0x17的定义、或者您可以对寄存器0x17执行写命令以覆盖自举值。