This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6525:关于生成高灭绝比激光脉冲

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759840/lmh6525-about-generating-high-extinction-ratio-laser-pulse

器件型号:LMH6525

尊敬的各位:

我们的项目需要驱动半导体光学放大器(SOA)来生成20ns 宽度和2ns 上升时间光学脉冲。 峰值驱动电流为~600mA。 LMH6525的参数对于应用而言非常适合,因为它具有较短的上升时间和较高的峰值电流。

这个问题与光学脉冲的开/关灭绝比(ER)有关。 SOA 允许生成 ER 大于80dB 的光学脉冲。 当有任何电流流经 SOA 时、它开始工作并提供光功率输出。 LMH6525的每个电流通道都有四个独立的“使能”引脚。 它还具有一组用于所有四个通道的“启用”PIN。 当电路板上有两个激光器时、组 Enable PIN (启用 PIN)可选择要驱动的激光器。 在本例中、我们只有一个激光器。 因此、我们使用组启用 PIN 作为开关来设置激光打开和关闭状态。

在我们的应用中,我们建议将各个引脚始终保持“打开”状态,并使用组“启用”引脚来控制激光“打开/关闭”。 当激光处于“关闭”状态时,是否有任何泄漏电流仍然流向激光器? 虽然泄漏电流可能只产生非常弱的光能,但它确实会影响光学脉冲“开/关”ER。 如果有、泄漏电流的电平是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhipeng、

    恐怕此泄漏参数尚未确定特性。 您可能需要5-10个器件、使用欧姆计或 TDR 进行此测量、然后也会增加一些裕度。

    此致、Nasser