This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A-Q1:SN65LVDS93A-Q1关于自然通风工作温度、TA

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759761/sn65lvds93a-q1-sn65lvds93a-q1-about-operating-free-air-temperature-ta

器件型号:SN65LVDS93A-Q1

尊敬的:

我们使用 SN65LVDS93A-Q1、并 测试 室是否为70度、 我们测量 IC 外壳是否为97度。 TJ=103度

`s 过规范?

我看到了数据表中自然通风工作温度85度和虚拟结温、TJ 可为105 度。  

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    未为 SN65LVDS93A-Q1指定 Tcase、但由于结温在规格范围内、我认为应该可以、因为结温也取决于外壳温度。 有关热指标的更多详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../spra953c.pdf

    此致、
    I.K.