This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:ds280df810:设置27.95143 Gbps 数据速率

Guru**** 2920060 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759636/ds280df810-ds280df810-setting-for-27-95143-gbps-data-rates

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:SIGCONARCHITECT

请提供27.95143Gbps 设置吗?

如果按照 《编程指南》中的说明进行设置、则不起作用  

0x60:e0

0x61:C5

0x62:e0

0x63:C5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、您还需要设置以下寄存器:
    寄存器0x67[7]= 1'b
    寄存器0x64[7:4]= 1111'b
    寄存器0x67[6]= 1'b
    寄存器0x64[3:0]= 1111'b

    您是否也进行了这些设置? 请告诉我们。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前设置值

    寄存器0xFC = 0x01
    寄存器0xff = 0x03
    寄存器0x00 = 0x0F
    寄存器0x0a = 0x0F
    寄存器0x60 = 0xe0
    寄存器0x61 = 0xc5
    寄存器0x62 = 0xe0
    寄存器0x63 = 0xc5
    寄存器0x64 = 0xff
    寄存器0x67 = 0xc0
    寄存器0x09 = 0x04
    寄存器0x18 = 0x00
    寄存器0x31 = 0x40
    寄存器0x1E = 0x02
    寄存器0x3D = 0x80
    寄存器0x3D = 0x00
    寄存器0x3f = 0x40
    寄存器0x3E = 0x40
    寄存器0x3D = 0x1f
    寄存器0x3f = 0x00
    寄存器0x3e = 0x00
    寄存器0x0a = 0x00

    发生错误

    有什么问题? 请帮帮我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前设置值

    寄存器0xFC = 0x01
    寄存器0xff = 0x03
    寄存器0x00 = 0x0F
    寄存器0x0a = 0x0F
    寄存器0x60 = 0xe0
    寄存器0x61 = 0xc5
    寄存器0x62 = 0xe0
    寄存器0x63 = 0xc5
    寄存器0x64 = 0xff
    寄存器0x67 = 0xc0
    寄存器0x09 = 0x04
    寄存器0x18 = 0x00
    寄存器0x31 = 0x40
    寄存器0x1E = 0x02
    寄存器0x3D = 0x80
    寄存器0x3D = 0x00
    寄存器0x3f = 0x40
    寄存器0x3E = 0x40
    寄存器0x3D = 0x1f
    寄存器0x3f = 0x00
    寄存器0x3e = 0x00
    寄存器0x0a = 0x00

    发生错误

    有什么问题? 请帮帮我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bang、

    1)。 您能否确认您现在能够拥有可靠的锁? 我认为最初的问题是你无法锁定。

    2)。 或者、您现在可以锁定、但却遇到了位错误?

    3)。 您能否在笔记本电脑或 PC 上安装 SigconArchitect GUI、并使用 SMBus 允许此 GUI 控制您的器件。

    此致、Nasser