This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HDMI 索引咨询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759821/tmds181-hdmi-index-consultation

器件型号:TMDS181

大家好、

我的客户使用 TMDS181作为源、测试 HDMI 指示灯时出现问题。

以下数据的电压较低。

会对 TMDS181中的该电压产生什么影响? 如何改进?

我们现在使用软件对其进行调整。 我们尝试调节 Vsadj (PIN 22)的变化不大。

因此、需要 TI 帮助来解决这个问题。

测试结果如下:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yisyuan

    请参阅 TMDS181数据表的第9.2.3.1.2节、除了更改 VSADJ 电阻值外、您还可以写入 I2C 地址0x0Ch 位[7:5]以更改数据输出的 TX 摆幅。

    谢谢
    David