This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:与 TCA9535通信时的延迟

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759741/tca9535-delay-in-communicating-with-tca9535

器件型号:TCA9535

你好

           我正在使用 i2c 通信将 TCA9535与微控制器连接。 TCA9535的 PORT0引脚连接到 LED。 当使用写入操作将 LED 变为高电平时。 经过大约4-5毫秒的延迟后、LED 将打开。 问题可能出在哪?

B.R

古拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已解决。 波特率设置和时钟存在问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gourav、

    很高兴听到您能够解决这个问题! 如有任何有关该器件的问题、请随时与我们联系。

    最大