This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:USB2.0 MUX 4:1解决方案

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031, TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759567/ts3usb3031-usb2-0-mux-4-1-solution

器件型号:TS3USB3031
主题中讨论的其他器件: TS3DS10224

您好、先生、

我没有找到适用于 USB2.0 1至4 MUX 的单芯片解决方案、如 MAX4899AE 或 FSUSB74、

但我们有 TS3USB3031等3:1 USB2.0多路复用器、您能为解决方案提供建议吗?

如果我们没有单芯片解决方案、我们应该为它级联两个多路复用器、对吧?

对于这两个多路复用器、您会建议什么解决方案? 请提供建议、

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮

    TS3DS10224是否适合其应用?

    谢谢
    David