This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822 EVM 的默认 MAC 地址是什么?

Guru**** 2928930 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759361/dp83822i-what-is-the-default-mac-address-of-dp83822-evm

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83822EVM

您好!

DP83822 EVM 的默认 MAC 地址是什么? 我的客户尝试使用 Huawei 的处理器通过 RGMII 接口控制 EVM。 但处理器的日志显示"链路已启动"、然后显示"链路已关闭"。 重复。 日志 作为附件文件。 请在这方面提供帮助、谢谢。

BTW、他们使用了 TI 的驱动程序。

e2e.ti.com/.../log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    DP83822EVM 上没有 MAC。 它只是一个 PHY 评估板。
    电路板上 DP83822的 PHY 地址为0x1。