This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:连接模式

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB934-Q1, DS90UB933-Q1, DS90UB947-Q1, DS90UB948-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168130/ds90ub933-q1-connection-mode

器件型号:DS90UB933-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB934-Q1DS90UB947-Q1DS90UB948-Q1ALP

1、为什么我们习惯在摄像头侧使用同轴传输、这与 DS90UB933-Q1和 DS90UB934-Q1应用类似

默认情况下、驱动器显示屏使用类似于 DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1、DS90UB927-Q1和 DS90UB928-Q1应用的差分信号传输

---- 使用单端同轴电缆驱动显示器屏幕有什么问题?

2.如果您想在不修改软件的情况下测试 DS90UB947-Q1和 DS90UB948-Q1眼图、可采用何种方法

---是否可以使用0.1uF 电容器直接连接 CMLOUTP 和 CMLOUTN,并在0.1uF 电容器的两端添加测试工具以测试眼图?

3.为什么只为解串器供电(无信号)? RIN0 -、RIN0+将具有如下波形:

4.如何生成上述波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用 userid="39367" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168130/ds90ub933-q1-connection-mode ]--- 使用单端同轴电缆驱动显示屏时出现什么问题?[/引述]

    我不能完全确定你在这里要问什么。 您是否在问这些器件是否可以使用同轴电缆连接 Ser+des?

    [引用 userid="39367" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168130/ds90ub933-q1-connection-mode 命令]-->是否可以使用0.1uF 电容器直接连接 CMLOUTP 和 CMLOUTN,并在0.1uF 电容器的两端添加测试工具以测试眼图?

    CMLOUT 不是检查裕度分析的好方法。  CMLOUT 仅用于粗略检查数据速率或线路上的总问题(过零等)。 在 ALP 中使用地图工具可能会有所帮助。

    [引用 userid="39367" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1168130/ds90ub933-q1-connection-mode ]3. 为什么只为解串器供电(无信号)? RIN0 -、RIN0+将具有如下波形:[/引用]

    由于通道是双向的、DES 将会反向发送一个信号。

    此致、